This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61032:双电源应用

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712693/tps61032-dual-power-application

器件型号:TPS61032

我正在设计一个可以由电池供电或由 USB 供电的器件。  如果我将 TPS61032的输出设置为4.8V、同时将 USB 电缆的+5V 电压连接到同一网络、是否会发生不良情况、例如电流反向流过 TPS61032以尝试为电池充电?  在非同步升压转换器中、我知道二极管会阻止反向电流、升压转换器会停止开关、因为输出电压会高于4.8伏。  但是、由于这是一个同步转换器、我不知道会发生什么情况。  我更喜欢使用这款芯片、因为如果它能工作、效率会更高。

谢谢、

Dave G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    将+5V 电压从 USB 电缆连接到同一网络时、您是否会通过将 EN 引脚设置为低电平来关闭升压转换器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zack、

    是的、计划是禁用转换器。 但是、我唯一能感应到的是+5伏的电平。 在某些情况下(我应该计划)、USB 电源低于预期、检测器不会禁用转换器。

    谢谢、
    Dave G.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    这是因为、如果将转换器设置为关断模式、则负载与电池完全断开。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Zack。

    如果保持启用转换器、会发生什么情况?  通常不会发生这种情况、但如果 USB +5位于低侧、电路可能无法检测到 USB 电缆已插入。

    谢谢、

    Dave G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    您的意思是 USB+5位于低侧? 此 USB +5V 是否仍然连接到升压转换器的输出?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zack、

    是的、USB+5连接到 TPS61032输出。 如果出于任何原因我不禁用 TPS61032、会发生什么情况?

    很明显、需要禁用 TPS61032、但我无法保证在插入 USB 电缆时能够以绝对愚蠢的方式进行检测。 我需要知道在这种最坏的情况下会发生什么。

    谢谢、
    Dave G.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David

    如果其输出高于其设置的输出电压、器件将停止开关。 但必须启用省电模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经提供了您需要的所有详细信息。 我认为任何人都无法或将无法找到我需要的信息。 我必须自己进行一些实验。 没有人回答我的基本问题:
    如果我使转换器保持启用状态、电流是否会返回电池或返回接地、是或否?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我运行了我自己的实验。 我使用2节 AA 电池并串联一个电流表为 TPS61032供电。 我在输出端施加20欧姆的负载。 来自 AA 电池的电流约为0.5安。 然后、我将工作台电源与 TPS61032输出并联。 如果我将工作台电源调整到5V 以上、来自 AA 电池的电流会降至0。 工作台电源和 TPS61032共享的范围甚至很小、我可以调节工作台电源的电流大小和 TPS61032的电流大小。 如果我将工作台电源调整为5.25V、电池电流不会从0变为0、即来自工作台电源的电流不会向后流动、并尝试为电池充电。 来自工作台电源的电流测量值为.27A、表示 TPS61032也不消耗任何电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、David
    感谢您的总结和分享。 我觉得我的答覆不够清楚。 我尝试说的是" IC 停止开关、没有电流返回到输入侧"。 正如我提到过的、必须在此应用中启用省电模式。

    我关闭了帖子、因为您找到了答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    我确实理解了您的第一个响应、但我需要知道如果您未将转换器置于睡眠模式会发生什么情况。  我的实验表明、即使转换器已启用(不处于睡眠模式)、也没有电流返回到输入侧。

    谢谢、

    Dave G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    您的意思是"睡眠模式"? EN 引脚是否连接至低电平?
    我所讲的是 EN 到高电平条件下的情况。