This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV700-Q1:EN 引脚输入电容值

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691823/tlv700-q1-en-pin-input-capacitance-value

器件型号:TLV700-Q1

您好!

 

         您能否向我提供 TLV70033QDDC EN 引脚输入电容值?

 

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose、

    除了 EN 引脚输入电容值之外、您还需要知道从 EN 达到0.9V 直到 Vout = Vout (nom)的98%的启动时间吗? 典型启动时间为100 μ s。 我可以检查启动时间的最小值/最大值数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好、谢谢!

    是的、请告诉我 EN 输入电容和启动时间数字。

    RGS、Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose、

    EN 引脚输入电容未经生产指定或测试。 它通常处于低 FF (femtofarad)范围内、几乎不会影响启动时间。

    数据表仅指定典型启动时间为100 μ s。 这是延迟+启动斜坡时间。 没有有关最小或最大启动时间的规格。

    根据验证数据:延迟时间约为80 - 95 μ s、斜坡时间约为20 - 65 μ s。

    斜坡时间取决于输出电压:
    0.9V 输出的斜升时间为20 μ s
    1.8V 输出的斜升时间为30 μ s
    5V 输出的斜升时间为65 μ s

    这些是典型结果。 我没有统计数据或绩效模型。