This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:具有3.3V MCU 的高侧开关 TPS4H160

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4H160-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694465/tps4h160-q1-highside-switch-tps4h160-with-3-3v-mcu

器件型号:TPS4H160-Q1

大家好、团队、

在 TPS4H160-Q1的数据表中、有一个适用于5V MCU 的典型应用电路。 到目前为止、我了解到、可以使用3.3V MCU。 尤其是、IN1...4、SEH/SEL、DIAG_EN 和 FAULT 信号没有问题。 模拟电流感应是什么? 据我所知、我可以测量 RCS 的尺寸 、例如3.3V 最大线性范围 VCS (LIN)。 但在故障情况下,VCS (H)=4.5V... 6.5V 的电压。 您是否有任何关于如何将电流感应与3.3V MCU 结合使用的建议?

非常感谢!

此致   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑:更正为应答

    您好 Andre、

    是的、您可以将3.3V MCU 与此开关配合使用。 使用电流感应输出的3.3V MCU 有两种方法:分压器和齐纳钳位。

    分压器。

    在这种方法中、电流感应引脚上开关的电压输出在两个电阻器之间进行分压。 您可以根据需要设计一个可将 CS 引脚上的电压进行分压的比值。 该分压电压可从中央节点输入到 MCU。

    2.齐纳钳位

    在这种方法中、使用齐纳钳位来调节任何较大的电压。 如前所述、您可以在线性区域中选择范围为0至3.3V 的电阻器。 当电压高于齐纳电压时(假设此处为3.3V)、钳位开始导通并将电压固定为3.3V、从而保护 MCU