This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:通道问题

Guru**** 2609665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694719/bq76pl455a-q1-sch-problems

器件型号:BQ76PL455A-Q1

尊敬的 TI 专家:

我现在正在评估 BQ76PL455、以下产品需要您的帮助:

隔离必须是 ADUM5402这样的两侧?  我可以使用单侧 ADUM2402吗?

  但是、如果我使用 ADUM2402等隔离、当 BQ76PL455处于关断模式时、它们将不会为 ADUM2402提供输入电压、则 BQ76PL455不能唤醒~μ A

那么、我是否必须使用 ADUM5402等隔离? 那么、NPN 的功能是什么? 是否需要使用 NPN?

是否需要在 BQ76PL455的唤醒 引脚和隔离之间放置一个逆变器?我知道原因吗? 我~他们的人是这样做的,但我不知道为什么要这么做

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Fawn、

    ADUM2402器件似乎具有集成的隔离式电源。 您可以使用 MCU 5V 电源为主侧供电、并将其传输至为 PL455的 VIO 供电。 没关系。

    NPN 是为所有 pl455 VDIG 电路供电的线性稳压器的外部 BJT。 必须具有。

    用于唤醒的逆变器有助于兼容 USB-TTL 电缆、该电缆用于通过 GUI 与 EVM 进行通信。 这并不是完全必要的。 如果 我正确记住时间、唤醒只需要~200us 的高脉冲(0 - 1 - 0)即可唤醒。