This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT1054:VCC 9V 至-9

Guru**** 2611335 points
Other Parts Discussed in Thread: LT1054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691297/lt1054-vcc-9v-to--9

器件型号:LT1054

大家好、我已订购了一个跳频中的 LT1054IP、以提供-9V 输出电源。  

问题是、无论将输入电压设置为什么、都会降低到大约3.5V。

下面的电路是我当前使用的电路  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您得到+3.5V 还是-3.5V? 此外、您能否检查 FD/SD 引脚电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我 订购的完全正确的器件。 它的最小输入为3.5V、最大输入为15V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉这个问题不清楚。 您说过、无论输入是什么、输出上的电压都只有3.5V。 您能告诉我们您的输出是+3.5V 还是-3.5V? 您还可以检查 FD/SD 电压吗? 如果您使用振荡器探测 CAP+、您是否会看到切换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用担心。 无论我将电源设置为什么、引脚5上的电压都为-3.5。 此外、无论我将其预设为什么、电源本身都会降级至3.5V。 我将不得不在第二天使用振荡器进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是对数据部件 描述感到困惑。 因为它说最大输出可以是-15V。 但它会将我的电源电压降至约3.7V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    恐怕您的电源无法支持 IC 获取的浪涌电流。 您能否尝试以下操作:

    (1)在电源输出端添加100uF 电容
    (2)在未连接 LT1054的情况下打开电源、
    (3)电源输出稳定(+9V?)后、插入 LT1054电路。

    您应该能够在输出端看到-9V 电压。