This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2937-3.3:在没有输入的情况下施加到输出端的电压

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2937

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694674/lm2937-3-3-voltage-applied-to-output-without-input

器件型号:LM2937-3.3

大家好、

我目前  正在其中一个应用中使用 LM2937ES-3.3/NOPB。 在正常运行时、该部件将接收反激式电源的6V 输出的输入。

由该3.3V 输出供电的组件之一是 CPLD。 编程期间、我将向 CPLD 施加3.3V 电压、反激电源将关闭。 因此 、LM2937ES-3.3/NOPB 将在输入未上电的情况下向其输出施加3.3VDC。

这会损坏器件吗? 您对此情况有任何疑问吗?

谢谢、

Brian Angiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    LM2937具有 PNP 导通元件、因此具有反向电流的固有保护。 因此、您应该可以对输出进行偏置、以便对下游 CPLD 进行编程。

    非常尊重、
    Ryan