This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:将 BQ25121替换为 BQ25120A 时消耗的静态电流过大

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25121, BQ25120A, BQ25121A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692957/bq25120a-excess-quiescent-current-draw-when-replacing-the-bq25121-with-bq25120a

器件型号:BQ25120A
主题中讨论的其他器件:BQ25121BQ25121A

你(们)好

由于 BQ25121出现问题、我已将其替换为 BQ25120A、这会导致0.5mA 的静态电流消耗。
由于两种情况下的固件相同、因此寄存器设置在这两种情况下都保持不变。
 在同一电路板上使用 BQ25121时、不会出现此类问题。 导致问题的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dajgoro,

    您能帮助我更深入地了解这个问题吗? 在何处测量 IQ? VIN 还是 VBAT?

    请注意、VSYS 电压是不同的。 您能否将 VSYS 电压升高到2.5V、以确保系统上没有任何器件在所提供的不同电压电平下消耗不同级别的 IQ?

    此致、

    gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将测量电池的功耗。
    正如我说过的、使用 BQ25121时、电池的功耗是应该的、但是当我对 BQ25121进行降额并焊接 BQ25120A 而不接触其他任何东西时、会产生500uA 的额外功耗。
    在这两种情况下、输出电压均调节为1.8V、即使在电压调节为2.5V 时、也不应接近高电平。
    我从 慕斯订购了 BQ25121A、之前他们已经消失了一段时间、现在他们似乎又回来了、所以将进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dajgoro,

    如果我正确理解 BQ25121的装置、您将回拨 VSYS 以调节至1.8V。 让我知道 BQ25121A 会发生什么情况。

    当您读取这些测量值时、/MR 是否有效? /CD 引脚是否为低电平? 您是否正在执行 I2C 事务?

    此致、
    gautham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、将其设置为1.8V 尽管我尝试使用设置进行调节、但没有任何变化。
    初始启动后不执行 I2C、器件运行似乎没有任何影响。

    除了初始电压外、这两种型号是否有任何不同之处?
    内部 IC 布局是否相同? 它是否使用相同的制造工艺?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们修复了几种在毛刺脉冲/MR 和 VIN 情况的某些方面导致问题的行为。 如需完整列表、请参阅此帖子。  

    制造过程完全相同。 数据表参数也相同、因此可以确保器件与数据表匹配。  

    e2e.ti.com/.../632901