This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A05:最大 EN 输入下拉电阻

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694281/tps7a05-maximum-en-input-pull-down-resistance

器件型号:TPS7A05

我最近创建了一个有关输入上拉电阻的线程。 根据其外观、TPS7A05没有内部下拉电阻器、因此 EN 引脚上的下拉电阻与上拉电阻的关系应该是多少?

谢谢、

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    除非您尝试设置不同的使能电压、否则我不建议在 TPS7A05 EN 引脚上使用下拉电阻器。

    EN 上拉的2种最常见配置:
    1) 1)从 EN 到 IN 的上拉电阻器。 稳压器将始终在 IN > 0.9V 时启用
    2) 2)从 EN 到 IN 的上拉电阻和一个晶体管、用于拉取 EN < 0.4V 以禁用稳压器。 如果晶体管关闭且 IN = EN > 0.9V、则 LDO 将被启用。 如果晶体管导通且 EN < 0.4V、则 LDO 将被禁用。

    如果您使用从 EN 到 IN 的上拉电阻器和从 EN 到 GND 的下拉电阻器、则会创建一个分压器、该分压器会在启用和禁用 LDO 的输入电压范围内移动。 这可用于调整将启用 LDO 的最小输入电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    好的、谢谢。 那么、我唯一的问题是器件禁用时、器件如何对 EN 引脚放电?

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    在第1种情况下、当 IN = 0V 时、EN 引脚中的电荷通过上拉电阻流向接地端
    在第2种情况下、当晶体管导通时、EN 引脚中的电荷将流经晶体管接地、并将 EN 拉低以禁用 LDO。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    您还可以省略 EN 上的上拉电阻器、并通过以下任一方式启用 LDO:

    1:从 EN 到 GND 的下拉电阻器可禁用 LDO。 使用开关(FET、BJT)将 EN 连接到 IN 以启用。 您还可以使用驱动器向 EN 施加大于0.9V 的电压、以启用 LDO。

    2.推挽驱动器向 EN 施加大于0.9V 的电压以启用、并向 EN 施加小于0.4V 的电压以禁用。 必须注意确保在驱动器未通电时 EN 上具有已知电压、否则可能会意外启用 LDO。