This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:高电流校准

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708836/bq34z100-g1-high-current-calibration

器件型号:BQ34Z100-G1

大家好!

我的 BMS 系统将达到大约120A 的电流。  因此、我必须校准电流分频比4。  当我以这种方式进行校准时、在写入其他参数的值时、我应该注意什么?

例如,由于我在容量为27000mAh 时使用分频比,因此我是否应该将其写入数据存储器27000/4 = 6750mAh?  在这种情况下、设计能耗值如何变化?

我不清楚您想要告诉我什么?

辛凯勒里

Faruk Sözüer í a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Faruk、

    对此,我表示歉意,这篇文章似乎已经从裂缝中掉下来。

    请确保首先调整电流感应电阻器的大小以处理负载。

    EVM 上的10m Ω 电流感应电阻器能够在高达12.5A 的电流下进行精确监测(根据连接器和布局考虑、超过 PCB 的7A 限制)。

    这里的关键参数是在检测电阻器上下降最大值+/- 125mV。

    1m Ω 的感应电阻器能够处理125A 的电流

    选择硬件后、现在考虑事项将移至确保器件中不超过32768。 比例因子4应该起作用。

    校准器件时、施加4A 的负载、然后在电流校准中键入1000mA。 请确保按此换算系数调整所有基于电流、容量和能量的参数。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bryan;
    我解决了这个问题。 我正在尝试防止 SoC 跳转。 我正在尝试应用您刚才提到的关于另一个主题的指导原则。
    感谢你的帮助。

    此致、
    Faruk Sözüer í a