This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753:TPS23752设计指南后续步骤

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713165/tps23753-tps23752-design-guide-next-steps

器件型号:TPS23753

您好的团队:

1) 1)   客户使用"使用 TPS23753供电设备和电源控制器进行设计"指南设置 PoE 解决方案。 最后、本指南建议进行一些建模以确保反馈环路的稳定性。 是否有一些测试应该在硬件上运行以验证一切是否正常?

2) 2)他能否在指南中获取用于建模的 MathCAD / Excel 项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将再次要求提供完全相同的信息

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naser、

    为了测试反馈环路的稳定性、我们使用了 Venable 频谱分析仪来进行闭环波特图分析。

    我将在下午发布测试设置图。

    遗憾的是、我无法访问所使用的建模文件。 在我加入该小组之前、电路板已经成功了。

    -Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    感谢您的检查。  虽然我非常确定 SA 分析可能是如何连接的、但测试设置图仍然很好。

    这是建模文件的耻辱。  这样的东西可能会很有帮助。
    请将其记录在客户愿望清单库中。  Excel/MATLAB 的分析文件/为我们的设计工程师节省了一个公制船载时间。  此外、一些等式可能会变得足够复杂、以至于犯错非常容易。  让销售/营销人员知道、随时提供此类信息将极大地提高我(我相信许多其他工程师)为设计选择器件的可能性。

    每当我与销售人员或 FAE 人员进行讨论时、我总是强调从我的公司获得更多业务的最佳方式是让我轻松使用您的部件。  我所做的工作越多、我必须越多地完成、我就越有可能寻求替代解决方案。  我对一些公司在使用其产品时所面临的困难不断感到惊讶。  我并不是说愤怒-老实说、TI 做得很好。  e2e 的优质应用手册、优秀的参考设计和响应式论坛。  我认为我是一个快乐的露营者、想要变得更快乐。

    并不是说将其转化为离实际问题如此遥远的事情、但我无法帮助自己。  这个主题很好地被利用来进行这次旅行:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benjamin、

    感谢您的反馈。 几个月以来、我一直在为客户提供设计计算器。 它是工程师、 FAE 和我的理想工具。 我们正在努力将此材料用于未来的新版本。 我完全理解工程师在浏览我们竞争对手的一些 Web 资源时所遇到的沮丧。 在 TI、我们确实有很好的表现、但在我看来、我们可以做得更好。

    以下是闭环测试图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom、

    是的、这就是我所期望的样子。 谢谢你的视觉体验!

    此致、