This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/SM72445:SM72445 I2C reg1

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691350/compiler-sm72445-sm72445-i2c-reg1

器件型号:SM72445

工具/软件:TI C/C++编译器

我将从  USB 获得07 12 E0 81 C0 75 07到 E1寄存器的任何 i2c 通信的结果 如何 知道来自它的电压和电流、请为此分享示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将会问别人、很快就会回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于寄存器02、

    位域复位值R/W位域说明

    55:54RSVD2'h0R保留供将来使用。
    53:44输出电压10'h0R电压输出
    43:42RSVD2'h0R保留供将来使用。
    41:32输出电流10'h0R电流输出
    31:22RSVD10'h0 R保留供将来使用。
    21:12V输入电压10'h0R输入电压
    11:10RSVD2'h0R保留供将来使用。
    9:0输入电流10'h0R 电流

    希望这对您有所帮助