This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23750:保持 PSE 电源

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693719/tps23750-keeping-the-pse-power-supply

器件型号:TPS23750

您好!

我们收到了客户关于 TPS23750的问题。
请帮帮我们。

[问题]
有关 ORing 解决方案、请参阅 SLVA306A 的第3.6节。 当移除适配器时、它们希望防止电源中断。 他们有疑问。

-当适配器和 PSE 同时连接到 PD 时,PSE 是否完成其检测、分类和启动序列? 换言之、移除 ADP 后、是否有可能发生电源中断?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    首先插入适配器时、PD 前端将存在适配器电压 连接 PSE 后、它将无法连接。 移除适配器后、由于 PSE 会进行检测分类、因此会发生电源中断。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。

    我认为 DVDD 存在是为了防止您提到的现象。 因此、我假设 PSE 可以完成其检测。 这是我的理解是否正确?

    根据应用手册、当在选项2中使用时、会发生短暂的电源中断。 但是、如果在方案3中使用、PoE 转换器从未激活状态变为供电状态之前只有很短的延迟。 因此、我假设如果使用选项3、则不会发生电源中断。 这是我的理解是否正确?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

     是选项3次级侧的二极管 ORing 是最简单的解决方案。 我们通常在12V 应用中看到这种情况。 关键是 PoE 电压小于适配器电压(包括容差)。

    方案2即使使用 VDD 和 VDD1之间的二极管进行 ORing 也会变得复杂、以实现平稳过渡、这主要是 因为 PD (来自不同长度的电缆)上的电压 可能与适配器电压不同。