This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:PIN NPNB 的最大压力是多少?

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713751/bq76pl455a-q1-what-is-the-maximum-pressure-of-the-pin-npnb

器件型号:BQ76PL455A-Q1

你(们)好  

PIN NPNB 的最大压力是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不清楚您要问什么?

    您是否要求绝对最大 NPNB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    " NPN 基极"上的最大电压约为 VP1+0.7 ~ 5.5+0.7 ~ 6.2V