This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:禁用 EN 上 PG 和/FLT 引脚的行为

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713904/tps25942a-about-behavior-of-pg-and-flt-pin-at-en-is-disable

器件型号:TPS25942A

大家好、

 

我们想知道 Case3、4、5、6 (黄色电池)处 PG 和/FLT 引脚的行为。

如果您有任何信息、请告诉我们吗?


 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanemaru、

    对于3、4、5、6情况、器件处于禁用模式(EN=Disable)、因此 PG 和 FLT 输出被拉至 GND
    您能否分享有关此应用用例和终端设备的更多信息。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh-San、

     

    感谢您的快速回复。

    我还有其他问题。

    我知道、如果 VIN=0V、MOSFET 的 PG 和/FLT 无法导通。

    因此、我想知道为什么 PG 和/FLT 输出变为 GND 电平。

     

    我将在收到新信息后再次与您联系。

     

    >您能否分享有关此应用用例和终端设备的更多信息。

     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanemaru - San、

    在电源多路复用器配置中、PG 和/FLT 控制电路从 VOUT 获取电源、以使开漏 NMOS 保持在 ON 位置。 为了使该功能正常工作、即使 VIN =0V、要求 VOUT 也必须至少大于1V。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh-San、

    感谢您的快速回复。

    我知道。 非常感谢。

    此致、

    Kanemaru