This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515:查找开关频率 Fsw

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694358/tps92515-finding-switching-frequency-fsw

器件型号:TPS92515

您好、

在数据表的图12和13中、可以看出 Fsw 随 Vin 和 Vout 的变化而变化。 我还观察到、在测试电路上、它在最小至最大 DIM 范围内从367kHz 变为超过1MHz。 我是否应该获取中值并根据该值进行计算?

fsw 是否是电感器的固有值、也许是其谐振频率?

如何查找或计算 Fsw?

谢谢、

Tyler 簧片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    TPS92515是一种滞环拓扑、可调节峰值电流、因此它使用恒定关断时间来保持纹波恒定。 恒定关断时间并不是真正恒定的、它随 LED 灯串电压的变化而变化、但如果 LED 灯串电压是恒定的、则关断时间应该相当恒定。 导通时间将随输入电压而变化、因为电流的增量是恒定的、因此如果 Vin 将导通时间减半、V = L *(di/dt)、L 和 di 是恒定的、如果 V 将 dt 减半。 开关频率是 LED 堆叠电压、关断时间分量值和输入电压的函数。 电感器不是其中的一部分、它的值决定了电流纹波和平均电流。 因此、如果电感值加倍、纹波将减半、平均电流将上升(因为 TPS92515调节峰值电流)、但开关频率将保持恒定。

    至于计算、您使用 FSW 的用途是什么? 在设计中、输入电压越高开关频率越高、这将影响开关损耗、因此您需要使用高输入电压和高开关频率来计算开关损耗。

    计算 Fsw 在数据表中、Vled 和关断时间分量会产生 toff、ton 取决于占空比和 toff。  如果 Vout 为12V、Vin 为24V、则占空比为50%、TOFF = ton。  如果 Vin 为36V Ton 为1/2 TOFF、则占空比为33%、Fsw 将上升33%。  当输入电压为48V 时、ton 为 TOFF 的1/3、Fsw 将上升50%。

    此致、