This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:输出电压未调节

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692792/lm5022-output-voltage-not-regulating

器件型号:LM5022

您好!

e2e.ti.com/.../LM5022-Flyback-calcs.xlsxe2e.ti.com/.../Calculator_5F00_Rev1p03.xlsxe2e.ti.com/.../Aux_5F00_48V_5F00_5.TSC 请查找随附的使用 LM5022进行反激的仿真文件。

Vinmin:25V、48V 典型值、60V 最大值

Vout1:14V@.75A
Vout2:14V @.25A
Vout3:14V@.5A

无需光耦合器隔离。 我们希望以 DCM 运行(因此占空比取值为50%)

我使用了 TI 随附的计算器(Calculator_Rev1p03)

a) Lprimary 值计算
b)反馈元件计算(非隔离式)

c)我已将 NP/NS 比率视为22.5V/14V、并计算出所有三个输出电压的次级侧电压、并用于仿真(请参阅 LM5022反激式计算器表)

d)根据需要计算 UVLO 电阻分压器和反馈分压器。 请参阅"LM5022反激式计算器"表。

e)频率取值为350kHz

问题:在输入电压为25V 时,我可以将输出电压调节到接近13V,但如果我将输入电压更改为48V 和60V,则输出不会调节。

我在此请求您的支持。 (LM5022瞬态模型是否正确?) 您能否微调此电路、因为在选择时进行最终调用非常关键

控制器。 我们还将检查其他几个选项。

f)请指定如何使用 LM5022计算反激式转换器的 RSNS 值。 仅在数据表中计算升压应用的 RSNS。它是否有任何特定的逻辑?

期待您的快速响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将向您介绍并返回。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、正在等待反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我将此事分配给了一位同事、但他目前正在出差。 我将再次与他核实。

    您也可以直接呼叫我、看看我是否可以直接支持。