This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713EVM-017:BQStudio 1.86.3和 Charger_1_00-BQ25713I2C.BQz

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713EVM-017, BQ25713, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713851/bq25713evm-017-bqstudio-1-86-3-and-charger_1_00-bq25713i2c-bqz

器件型号:BQ25713EVM-017

您好!

见第7页

对于 I2C BQ25713、在 Select a Target 页面上选择"Charger_1_00-BQ25713I2C.BQz"。

但我找不到它。 仅"Charger_1_00-bq25713_APL.bqz"  

BQStudio

 您能为 Charger_1_00-BQ25713I2C.BQz 文件提供帮助吗?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dmitry、

    我将需要向我们的团队核实该器件的最新.bqz 是否已推至最新版本的 Battery Management Studio。

    我很快会回来的。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Joel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mitek、

    我们的团队正在为最终发布的产品更新.bqz。

    但是、您可以随意使用 APL 版本、因为它在功能上是等效的。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的
    我会尝试。
    谢谢