This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:有关 UCC28070 CS 引脚直流偏移和 PWM 斜坡的问题

Guru**** 2481985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694638/ucc28070-questions-regarding-ucc28070-cs-pin-dc-offset-and-pwm-ramp

器件型号:UCC28070

您好的支持团队成员:

我的客户对在 CT 上添加直流失调电压以避免 DCM 振铃和噪声有疑问。 假设在 CS 引脚和 PWM 斜坡上添加了直流失调电压、则控制器检测到的电流信号将始终大于实际电感器电流信号(例如实际电流信号+ 120mV 失调电压+ PWM 斜坡)。

我们是否需要调整 Rs 值或峰值电流限制阈值以补偿此偏移? 否则、峰值电流电平将始终小于应有的值。

此外、为什么添加 PWM 斜坡有助于提高信号噪声抗扰度? 这一段还意味着什么?

"为了抵消偏移(voff)、只需调整电阻器 ROA 和 Rob 即可确保在装置运行时
不连续电流感测电阻在应为零时不会看到正电流。"

失调电压始终存在、CS 引脚始终可以看到正电流、如何添加 ROA 和 Rob 帮助控制器不会看到该正电压?

 

谢谢你。

此致、

Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei-Hao、
    大多数应用只需向 CSA 和 CSB 信号添加一个较小的直流偏移。
    典型值为100mV 至150mV。
    此偏移的作用是在过零周围添加一个"死区"。
    由于电流放大器负输入上的偏移、电流放大器的输出较低、因此栅极驱动在过零附近关闭。
    由于这个小偏移、您无需调整任何内容。
    您上面引述的句子可能陈述错误。
    这意味着在 RSA 低于 Voff (文本中提到的 DCM 时间)时、栅极驱动可能会完全打开、因为感应到的电流为零、误差放大器具有有限的输出。
    这可能会使电流放大器饱和、并在过零附近导致电流尖峰较大。
    在 CSA/CSB 上添加一个偏移可防止这些大电流尖峰并生成一个死区。

    希望这对您有所帮助
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的快速回复。 您是否建议添加失调电压就足够了、并且无需添加 PWM 斜坡?

    此外、我对这种说法感到困惑:"由于电流放大器负输入上的偏移、电流放大器的输出很低、因此栅极驱动在过零附近关闭。"   这是否意味着栅极驱动器将比实际过零点略早关闭? 我仍然不知道如何在存在此直流偏移的情况下检测到过零、请您稍微详细地解释一下吗?

    非常感谢。

    此致、

    Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei-Hao、
    第一个问题的答案是肯定的。
    第二个问题的答案是肯定的。
    由于乘法器输出、控制器知道过零存在的位置。
    电流放大器的输入为 CSA、CSB (负输入)和乘法器输出(正输入)
    当乘法器输出为零时、在 CSA、CSB 上有一个偏移、电流放大器被强制为低电平并且 PWM 被禁用。
    很抱歉、我无法更简单地解释它。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    不用担心、我会希望您这么做。 感谢您的快速回复和回答我的问题:)

    此致、
    Wei-Hao