This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27081A:输入和输出之间的隔离

Guru**** 2597155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694405/tps27081a-isolation-between-input-and-output

器件型号:TPS27081A

尊敬的 TI:

下面是负载开关电路。 (请参考外部引脚基准、因为 IC 内部电路错误。)


输入为(4引脚) 3.8V、开/关(5引脚)为关断状态低电平(0V)。 (6引脚也是3.8V)
在此状态下、1.15V 作为输出引脚(2、340引脚)输出。
我要求 TI 确认输入和输出没有完全被阻止。

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TS、

    TPS27081没有任何 QOD (快速输出放电)、因此当器件关闭时、输出保持浮动。 开关确实有一些从 VIN 到 VOUT 的微小泄漏、但这是由 MOSFET 寄生效应造成的。 由于所有这些、并且由于 VOUT 上没有下拉电阻、C2将不会放电至0V。 如果将负载添加到 VOUT、则输出将降至0V。 该器件没有任何隔离、但当 FET 关断时、VIN 将无法为 VOUT 供电。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius