This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:.bq.fs 和.df.fs 文件之间的差异

Guru**** 2598025 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693584/bq27742-g1-difference-between-bq-fs-and-df-fs-file

器件型号:BQ27742-G1

我使用 Battery Management Studio 1.3.80版配置原型电池组、其中包括 BQ24421-G1。 我编程了一个合适的 ChemId、我对其进行了校准并成功运行了学习周期。 我创建了一个"Golden Image"并获得了3个文件:

  • myname.bq.fs (180kByte)
  • myname.df.fs (7KB)
  • myname.srec (184kByte)

在我们的电池组生产过程中、我应该使用哪一个文件? 使用较小的.df.fs 文件是否足够了? 或者、我是否需要对较大的 bq.fs 文件进行编程?

我问的原因是、将180kByte 传输到我们的微控制器需要很长时间。 7kByte 将快得多。 这些文件之间有何区别? 较小的文件中缺少一些内容、但我不理解缺少的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:
    您可以使用任何一个文件。 srec 和 bqfs 的内容相同、只是格式不同。 它们包含指令闪存(固件)和 DataFlash。

    另一方面、dffs 仅包含数据闪存、并且由于您不是从一个固件版本升级到另一个固件版本、因此您只需为生产目的对器件进行编程即可。

    谢谢
    Onyx