This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27750:Bq27750使用 Bq Studio 1.3.54版不能对 srec 文件进行编程、但使用1.3.80可以进行编程

Guru**** 2598925 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693885/bq27750-bq27750-use-bq-studio-version-1-3-54-can-not-program-srec-file-but-use-1-3-80-can-program

器件型号:BQ27750

您好、TI 专家

我发现 Bq27750使用 Bqstudio 版本1.3.54无法对 srec 文件进行编程、但使用1.3.80可以对。进行编程

您能帮我说明原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ke、
    v 1.3.80是该工具的最新版本,因此如果它工作正常,则使用它而不是早期版本

    谢谢
    Onyx