This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:电池充电问题

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710484/bq40z50-r2-battery-charging-problem

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
您好!

我遇到了一个问题: 我无法使用 bq40z50-R2为3节锂离子电池充电。 有关信息、我将使用 LTC1960作为电池充电器。

我已按照程序操作,并尝试手动激活/取消激活 FET 以进行充电/放电测试,这就是我所喜欢的:  

OperationStatus[xchg]传递为0、OperationStatus[CHG]传递为1、ManufacturingStatus[CHG_TEST]传递为1、但 GaugingStatus[DSG]似乎不传递为0来指示充电状态...

您是否知道我无法为电池充电的原因? 如需了解相关信息、放电没有问题(手动或通过将 FET_EN 置为1来自动进行放电)。

感谢您的任何帮助。

此致、

Renaud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Renaud、
    GaugeStatus[DSG]位仅在监测计检测到它处于充电模式时清除。
    当当前()>充电电流阈值时,监测计将进入充电模式。
    由于充电 FET 已开启、因此对电池组充电不会出现问题。
    我建议使用 FET 使能端而非 FET 测试来执行此测试、以便监测计固件能够自动控制 FET。
    如果充电仍有问题,请在尝试充电时发布日志文件(“注册”选项卡中的“开始日志”按钮)。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Swami,

    感谢您的回复。

    充电器确实没有电流、但我不理解为什么... 我向您发送一个日志文件、其中监测计在 FET_EN 打开的情况下连接到充电器、以便固件可以控制 FET。 我在测试期间关闭了 Alim、以便它可以在放电模式下通过。

    如果我在配置中遗漏了一些东西、我还会向您发送 srec 文件、这可能会解释我的监测计和充电器无法通信的原因。

     此致、

    Renaud

    e2e.ti.com/.../bq40z50r2.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Renaud、
    LTC1960看起来不是直接从监测计获取 SMBus 命令、它只有一个 SPI 端口。
    在您的设置中启用[BCast]位、看起来充电电压和充电电流被正确报告。
    根据 SBS 规范、监测计将此地址广播到(8位地址) 0x12。
    我会使用 I2C 总线监视器检查电量监测计是否正在广播数据。
    我还会检查电池组是否会使用电源进行充电。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Swami,

    感谢您的回复。

    我终于设法使用具有 SMBus 的 LTC1960为我的电池充电、充电器上缺少热敏电阻来启动充电。

    我已经完成了学习周期并导出了一个黄金文件、但我遇到了另一个新监测计问题。 当我尝试在新电路板上导入.srec 文件时、操作未成功(在文件加载过程中停止)、之后无法使用 bqstudio 自动检测监测计...

    我的操作是否有问题? 是否有办法恢复监测计?

    提前感谢您的回复。

    此致、

    Renaud  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Renaud、
    如果 srec 编程在中间停止、监测计很可能仍处于引导 ROM 模式。
    您可以在 bqStudio 中手动选择监测计、然后尝试再次刷写 srec。
    但是、如果失败、则很可能无法恢复器件。
    此致、
    Swami