This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1 I2C 通信失败

Guru**** 2603455 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27742-G1, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694093/bq27742-g1-i2c-communication-failed

主题中讨论的其他器件:BQ27742-G1EV2400

尊敬的、我们使用 BQ27742-G1、并且在硬件问题中使用服务器 BQ 芯片、以便通过 I2C 进行连接。 我们使用 EV2400、无法连接到 BQ 芯片。 当 Barrery Management Studio 尝试连接时、BQ 未发送 ACK。 是否有任何激活 I2C 总线的过程必须执行? 此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您需要向电池组+引脚施加充电器电压、以将器件从关断模式唤醒。
    如果仍然存在问题、请测量 reg25引脚上的电压以确保引脚上的电压为2.5V、以验证芯片是否已通电。

    谢谢
    Onyx