This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC28023:有关正激式转换器的问题。

Guru**** 2644125 points

Other Parts Discussed in Thread: UC28023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694610/uc28023-questions-about-the-forward-converter

器件型号:UC28023

你好。

我对 UC28023有疑问。

数据表中有 uC 28023的最大占空比80%(最小值)。
是否可以通过设置外部常量来构建占空比最大值为80%的正向转换器?
此外、是否支持占空比最大值:50%通用正向转换器?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Masazumi San、

    正激式转换器的临时问题是确保在导通时间后复位变压器。 有许多技术可确保变压器的复位、例如变压器中的复位绕组、谐振复位等 我认为复位绕组可能能够管理其余部分、但必须注意复位电压的幅度。 请查看 TI 库以获取技术参考、例如 www.ti.com/.../slup112.pdf

    UC28023有一个占空比钳位特性、请见第8.3.3节。 数据表中。 可以使用外部组件值设置 IC、以将最大占空比限制为50%。

    此致

    Peter