This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS84410:TPS84410RKGT 所需的 FIT 值

Guru**** 2582135 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS84410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693805/tps84410-fit-value-required-for-tps84410rkgt

器件型号:TPS84410

尊敬的团队:
请提供以下组件的时基故障值、以便进行可靠性分析。 还需要测试温度、可信度、激活能量值。

DS90C032TM/NOPB

也已尝试访问 TI 网站、但这些器件数据不可用、因此请尽快提供这些值。

此致、
Anoop Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请将器件读作 TPS84410RKGT
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第4.3节、封装规格表中列出了 MTBF。 MTBF = 32.8MHZ。 这将转换为30.49的时基故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪个文档的第4.3节?

    测试温度、活化能和可信度如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS84410数据表的第4.3节列出了该值。

    MTBF 计算出的可靠性= 32.8 MHz;根据 Bellcore TR-332、50%应力、40°C、接地良好