This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:提高高压线路电压下的功率因数

Guru**** 2598035 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694543/ucc28180-improving-power-factor-at-high-line-voltages

器件型号:UCC28180

您好!

IM 将 UCC28180用于300W/390VDC PFC 电路。 如何在高压线电压(230VAC 和264Vac)下提高功率因数。 264Vac 25%负载时、PF 下降至0.52。
谢谢:)。

此致、
Alvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alvin、
    随着线路电压的增加和负载的减少、功率因数会降低、但对于这些测试条件、0.52是不可接受的值。
    我建议您检查以下各项:
    (1)运行计算器工具。 具体而言、请确认您使用的是电感和电容的建议值。
    (2)输入电流是什么样的? 这可能会为您提供有关正在发生的情况的线索。
    (3)您的电流感应电阻器可能太小、UCC28180无法在存在噪声的情况下准确测量电流。
    也许有提高价值的空间。
    (4)检查 PCB 布局、尤其是 ISENSE 输入周围的布局。

    希望这对您有所帮助
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    感谢您的回答。 增加 Rsense 会触发 ucc28180的 SOC 功能。 在230V 25%负载下是否可以实现0.9pf?

    此致、
    Alvin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alvin、
    在高压线路和25%负载下、UOI 很可能无法获得0.9pf。
    限制因素是、电桥直流侧使用的电容器大小应以低压线路和全功率来提供全开关电流。
    在高压线路和轻负载条件下、该电容器太大、使 PFC 更像电容器整流器、而不是 PFC 电路。
    此外、在轻负载条件下、您还需要更高的电感值、以使电流保持连续导通。
    您可以使用"摆动扼流圈"类型的电感器来改善轻载条件下的 pf。 这在轻负载时具有更高的电感。 数据表的应用部分对此进行了介绍。
    此致
    John