This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:两相保护响应

Guru**** 2538990 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712897/tps543c20-2phase-protection-response

器件型号:TPS543C20

您好!

在两相操作期间、如果保护操作仅在从侧工作以停止开关操作、 它还会停止主侧吗?
此外、在清除从器件故障后、它是否会自动重启?

同样、请告诉我、当保护操作仅在主器件侧工作时会发生什么情况。

"保护操作"考虑了热关断和 OCP。
如果主器件或从器件(FET 或控制电路等)内部发生故障、 是否可以停止另一个开关?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨凯-圣、

    我不理解你的问题。 您能告诉我您所参考的数据表的哪个部分吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    感谢你的答复。
    我在查看数据表8.4.18。
    当发生丢失同步故障时、似乎会将 ISHARE 设为低电平以关闭所有相位。
    当另一个主器件 执行保护操作时、主器件或从器件会发生什么情况?
    此外、 当器件内部发生故障时、如主器件或从器件在第一个帖子中所写的那样、会发生什么情况?

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    很抱歉将您推送。
    你会告诉我你的看法吗?

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John-San、

    我将整理问题项目。

    有关过热保护的更多信息■
    当使用主器件或从器件进行检测时、另一侧是否也会执行保护操作?
    此外、它们是否在异常情况(过热)释放后重新启动?

    有关过流保护的更多信息■
    当使用主器件或从器件进行检测时、另一侧是否也会执行保护操作?
    此外、它们是否在异常情况(过流)释放后重新启动?

    ■关于内部电路中的故障
    如果主器件或从器件发生内部电路故障、是否会通知并停止另一个开关?

    此致、
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨凯-圣、

    这些问题具有相同的答案:

    主器件监控主输出的 OV/UV 和主 IC 的 OC/OT。 从器件监控从器件 IC 的 OC/OT。 如果从器件具有 OC/OT、ISHARE 引脚将下拉并触发主器件、因此两个器件都将进入间断模式。 如果主器件具有保护功能启动、ISHARE 引脚将下拉并触发从器件、以便两个器件都进入间断模式。