Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A, BQ25150
主题中讨论的其他器件: BQ25150
这两个设置(通过电阻器的 ISET 与通过 I2C 的"快速充电控制寄存器")有何关联? 数据表在各个方面都有很多令人困惑的说明...
通过 I2C 使用"快速充电控制寄存器"可实现的最大值是否受到 ISET 电阻值的限制? 因此、如果我们希望通过 I2C 使用高达300mA 的完整范围、那么我们需要666.7欧姆(200/0.300)的外部 ISET 电阻器?