This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM337L:10uF C2电容器#39;s 角色

Guru**** 2572285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM337L, LM337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694482/lm337l-10uf-c2-capacitor-s-role

器件型号:LM337L
主题中讨论的其他器件: LM337

您好、支持团队、

您能给我以下客户问题吗?

在图5的 LM337L 数据表 p7中、安装了 C2。 在 LM337L 电路上安装 C2的目的是什么? 图5仅显示了在整个数据表中将此类电容器 GND 安装到 ADJ。   

感谢您的支持。

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takeshi、

    LM337可生成1.25V 的稳定基准电压。 为了提供高于1.25V 的输出电压、使用了分压器(R1/R2)。 R1和 R2使1.25V 基准电压由该分压器确定的系数放大。 LM337的噪声、温度稳定性、负载调节、输出阻抗和 PSRR 等一些调节参数几乎会因相同的因素而变得更糟。 因此、数据表中的许多参数以% Vo (输出电压的%)指定、而不是以绝对数指定。

    C2的作用是降低分压器 R1/R2在较高频率下确定的系数、这将极大地改善许多参数。 例如、-12V 稳压器的噪声可降低约10倍! PSRR 和输出阻抗也提高了大约10倍。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的评论。 对我来说有道理。 谢谢!

    此致、