This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504EVM-674:能量收集系统设置

Guru**** 2572505 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688401/bq25504evm-674-energy-harvesting-system-setup

器件型号:BQ25504EVM-674

在我的研究中、我正在使用生物电池(微生物燃料电池)。 我需要通过能量收集器存储电池中的能量。

我  需要购买哪种能量收集装置(BQ 25504 EVM-674或 BQ 25570)?

2.最小输入电压(冷启动电压)应小于0.35V

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您可以使用其中任何一种、请注意 BQ25504 EVM-674是 EVM、BQ25570是充电器 IC、EVM 内置了充电器 IC。
    此外、BQ25570还在升压转换器之上集成了一个降压转换器、该转换器也位于 BQ25504中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patel:

    感谢您的回复。 我想购买 BQ25504 EVM-674。 您能告诉我价格吗?请在此处为我提供此器件以及 BQ25570的链接?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    下面是 BQ25504 EVM 的链接:-
    www.ti.com/.../bq25504evm-674

    下面是 BQ25570 EVM 的链接:-
    www.ti.com/.../bq25570evm-206

    下面是购买 BQ25570 IC 的链接:-
    www.ti.com/.../samplebuy

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patel:

    感谢您的回复。

    那么、BQ 25504 EVM 和 BQ 25570 EVM 都是相同的。 对吧?

    2.如果我购买 BQ 25504 EVM 作为能量收集装置为电池充电、我是否需要购买其他 IC?

    3.如果有人购买 BQ 25570 EVM、他还需要购买 BQ 25570 IC 吗?

    谢谢、
    Zunnun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zunnun、您好!

    不可以、BQ25504 EVM 与 BQ25570 EVM 不同、它们是不同的 IC

    2.如果您购买 BQ 25504 EVM、则无需任何其他 IC 即可进行充电。

    BQ25570 IC 内置于 BQ25570 EVM 上。 因此、如果您购买 BQ25570 EVM、则无需购买 BQ25570 IC。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patel:

    非常感谢您的讲解。 我得到了我的答案。

    祝你度过美好的一天!

    谢谢您 、
    Zunnun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patel:

    我已经购买了 BQ 25504 EVM。 我是否需要安装任何用于使用 BQ 25504 EVM 的软件?

    祝你度过美好的一天!

    谢谢您 、
    Zunnun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zunnun、您好!
    不需要、您无需获取任何适用于 BQ25504的软件。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patel:

    非常感谢。

    谢谢您、
    Zunnun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patel:

    我想使用能量收集器(BQ 25504 EVM-674)通过微生物燃料电池(MFC)为3.2V 锂离子电池充电。 在200欧姆范围内、电压为0.448V、但当我的连接处于能量收集装置中的电阻后、电压会降至0.305V (箭头所示)。 我认为、肯定存在输入电阻。

    1.您能不能告诉我、我标记时、箭头侧的能量收集器的输入电阻是多少?

    2.能量收集装置输入侧的电压至少应为0.33V。 它是冷启动电压。 否则、它将不起作用。 对吧?

    提前感谢。

    Zunnun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patel:

    我想使用能量收集器(BQ 25504 EVM-674)通过微生物燃料电池(MFC)为3.2V 锂离子电池充电。 在200欧姆范围内、电压为0.448V、但当我的连接处于能量收集装置中的电阻后、电压会降至0.305V (箭头所示)。 我认为、肯定存在输入电阻。

    1.您能不能告诉我、我标记时、箭头侧的能量收集器的输入电阻是多少?

    2.能量收集装置输入侧的电压至少应为0.33V。 它是冷启动电压。 否则、它将不起作用。 对吧?

    提前感谢。

    Zunnun