主题中讨论的其他器件: LM3424、 INA149
尊敬的团队:
我在 TPS92692上遇到了一些问题:
1、在数据表中、电感器、输出电容器和输入电容器选择是根据输出功率计算的、这与 lm3424等其他器件不同、我无法理解数据表中给出的公式。 (数据表中的 P27-P28)
2、在降压/升压拓扑的过压保护电路中、使用 PNP、原因是什么?(数据表中的 P26)
3、Rd、"LED 灯串动态电阻"的含义是什么、如何计算或获取它?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我在 TPS92692上遇到了一些问题:
1、在数据表中、电感器、输出电容器和输入电容器选择是根据输出功率计算的、这与 lm3424等其他器件不同、我无法理解数据表中给出的公式。 (数据表中的 P27-P28)
2、在降压/升压拓扑的过压保护电路中、使用 PNP、原因是什么?(数据表中的 P26)
3、Rd、"LED 灯串动态电阻"的含义是什么、如何计算或获取它?
谢谢!
2、LM3424可以在降压-升压拓扑(或升压到电池)中工作、其拓扑与升压拓扑相同、唯一的区别是连接到输入的负载阴极。
在此拓扑中、电感器直接连接到输入端、因此输入电容器上的纹波电流等于电感器上的纹波电流、即电容器上的纹波电流是连续的。 这一事实决定了输入电容的计算、公式如下所示:
也就是说、升压到电池拓扑中输入电容器的计算应与升压拓扑中的计算相同。 但是、数据表中给出的升压到电池输入容量计算公式 为:
当电流不连续且正好处于反相降压-升压拓扑中时、使用此公式、但在这种情况下不适用。 下面显示了一个实验波、它是典型的连续电流积分、并已确认升压到电池拓扑中输入电容器上的纹波电流是连续的。
那么 、有什么问题吗?