This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:LED 驱动器

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692, LM3424, INA149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710267/tps92692-led-driver

器件型号:TPS92692
主题中讨论的其他器件: LM3424INA149

尊敬的团队:

我在 TPS92692上遇到了一些问题:

1、在数据表中、电感器、输出电容器和输入电容器选择是根据输出功率计算的、这与 lm3424等其他器件不同、我无法理解数据表中给出的公式。 (数据表中的 P27-P28)

2、在降压/升压拓扑的过压保护电路中、使用 PNP、原因是什么?(数据表中的 P26)

3、Rd、"LED 灯串动态电阻"的含义是什么、如何计算或获取它?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiaquing、

    请查看我的答案:

    TPS92692是 LM3424不同类型的控制器(峰值电流固定频率)、因此公式将与 LM3424不同。 在第9.2节(第34-46页)中、我们提供了有关如何设计升压和降压升压稳压器的示例、您可以按照这些示例来满足您的设计要求。

    2.对于降压/升压稳压器、LED 连接到输出和输入电压。 PNP 晶体管提供 LED 两端的差分电压(输出电压-输入电压)、因此可以更好地保护 LED。

    LED 动态电阻是 LED 正向电压与 LED 正向电流之比。 以下是对其的简短说明: webench.ti.com/.../Rd.pdf

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    感谢您的回复!

    在第一个问题上、我想了解更多有关它的信息、是否有针对 这些方程进行分析或推导的应用手册?

    同样、您能否提供有关第二个问题的更多详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiaqing、

    这些应用手册包含在规格中、并提供了有关如何设计升压或升压到电池控制器的详细示例。 请参阅规范的第9节。

    对于第二个问题:晶体管用于执行从输出到输入的差分电压、以便在 LED 上获得实际电压、从而更好地保护 LED。 您还需要什么详细信息?

    但斯克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiaquing、

    我们没有收到您的回复、因此我们相信您可能已经解决了问题。
    该主题现在将关闭、但如果您回复、将重新打开。
    TI 认为已解决;
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tuan,

    感谢您的帮助、

    我有一些新问题:

    1、当我在 EVM 上测试 TPS92692的环路响应时、没有 PWM 调光、也没有 ss、连接如下所示、但连接到 R7每端的 INA149,A 和 B 除外

    但结果可能有问题:

    我应该怎么做才能正确测试它?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2、LM3424可以在降压-升压拓扑(或升压到电池)中工作、其拓扑与升压拓扑相同、唯一的区别是连接到输入的负载阴极。

    在此拓扑中、电感器直接连接到输入端、因此输入电容器上的纹波电流等于电感器上的纹波电流、即电容器上的纹波电流是连续的。 这一事实决定了输入电容的计算、公式如下所示:

    也就是说、升压到电池拓扑中输入电容器的计算应与升压拓扑中的计算相同。 但是、数据表中给出的升压到电池输入容量计算公式 为:

    当电流不连续且正好处于反相降压-升压拓扑中时、使用此公式、但在这种情况下不适用。 下面显示了一个实验波、它是典型的连续电流积分、并已确认升压到电池拓扑中输入电容器上的纹波电流是连续的。  

    那么 、有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiaqing、

    升压到电池实际上是降压-升压转换器、因此公式与升压稳压器不同、波形也不同。 对于降压/升压、当开关节点关闭时、输入电容器将经历电流返回到其中。 因为输出电容器和负载被接回到输入电压。 由于输出电容和负载接地、升压转换器没有电流从输出端流回。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tuan:
    有什么问题让我感到困惑的是、在升压到电池电路中、纹波电流是否已连接?
    此外、INA149是否是环路响应测量所必需的? 或者在测试时还有其他一些错误吗?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiaqing、

    对于升压到电池、输出电容和负载被接回到输入电容、这就是进入输入电容的电流不同于输出电容和负载接地的升压电流的原因。

    对于我之前回答过的环路响应、您需要 INA149、否则进入网络分析器的电压将过高、您将会遇到问题。

    谢谢 Tuan