This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62180:EN 引脚的最大输入电压是多少

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694545/tps62180-what-is-the-maximum-input-voltage-of-en-pin

器件型号:TPS62180

您好!

我将 TPS62180用于我的设计。 因此、我在我的设计中使用电源定序。

那么、我可以为 TPS62180的 EN 引脚提供的最大电压是多少? (是15V 吗?)

或者我必须使用分压器吗?

谢谢

此致

Ashan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashan、
    是可以达到 EN 引脚的最大输入电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!!!