This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63030:当 TPS63030添加 SS 电路时、Vout 和 FB 会振荡。

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694410/tps63030-when-tps63030-is-add-ss-circuit-about-vout-and-fb-are-oscillating

器件型号:TPS63030

尊敬的 Sabrina:

我有疑问。
您可以检查附加的文件吗?

(__LW_AT__问题)
应用报告 SLVA553中的 SS 电路简介。
我想在电容器 C5和 GND 之间连接一个 R3电阻器。
这是否是操作的问题?


最恰当的考虑。
Bob Lee。

e2e.ti.com/.../TPS63030_5F00_Question_5F00_180530.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    您可以将电阻器接地、它具有对电容器放电的相同功能。

    Sabrina
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabrina:

    非常感谢您的回答。
    顺便说一下、SLVA553中没有对该原理图进行说明。

    有什么原因?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    没有特殊原因、应用手册描述了该概念、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabrina:

    非常感谢您的回复。
    我回复我的客户您的答案。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。