This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5432:加电时输出短路

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS5432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691181/tps5432-output-short-circuit-when-power-up

器件型号:TPS5432

您好 TI:
 我使用 TPS5432,当我反复加电和断电时,有10个输出短路,且故障率为100 (10%),测试结果是低侧 MOSFET 短路。
有两个电源树,
VIN=5V 适配器--TPS5432--4V 用于内核板。 连续加电和断电几百次、TPS5432正常。
VIN=12V (隔离电源模块)--5V--TPS5432--4V (用于核心板)。  多次重复上电和断电后、TPS5432会受到阻尼。
在隔离电源模块输出引脚上,我可以看到一个高于脉冲7V 的持续时间为几 ns
我怀疑输入电压过高会导致其阻尼。
 你能提出一些建议吗?
什么情况会导致低侧 MOSFET 短路?
隔离电源模块如何选择 TPS5432?

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请上传原理图进行检查。
    您可以按以下方式尝试:
    1.5V 就绪、然后 EN 上拉
    2.增加 CSS 值
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我的原理图如下所示。
    EN 上拉为高电平意味着在 EN 引脚上添加一个外部分压器?
    2. CSS 值,webench 建议5.6nF,但我只有5.1nF,这是可以的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    查找我的反馈:
    EN 上拉为高电平意味着在 EN 引脚上添加一个外部分频器?--- 是的
    2. CSS 值,webench 建议5.6nF,但我只有5.1nF,它是可以的吗?--- 建议22nf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。

    使用 EN 引脚分压器:R=15K、R=6.2k。 现在 Vin 的压降为500mV、空载时、tps5432可以上电、Iout 为500mA 时、tps5432输出断续模式。为什么?

    CSS=330nF 时、EN 引脚无分压器、上电和断电时、tps5432仍会损坏。

    EN 引脚会产生什么影响?如何影响?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    在您的描述中、"使用 EN 引脚分压器:R=15K、R=6.2k。 现在 Vin 的压降为500mV"、Vin 的压降为500mV。
    500mV 压降是损坏的线索。 正常情况下、输入电压不能大幅下降。
    检查:
    C3和 C4必须靠近引脚2 (VIN)放置
    2.走线宽度(到 VIN 引脚)不应小于40mil
     
    上传 PCB 布局进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我只是想、您可能会在预偏置启动期间进入反向过流保护、或者在预偏置启动期间没有启动电荷。 您能否使用更高的饱和电流来更改另一个电感器、如4.7uH? 它将告诉我们您是否实现了反向过流保护。