This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:"低压降运行"问题

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708732/tps82130-low-dropout-operation-question

器件型号:TPS82130

大家好、我的 TPS82130有一个问题。  我认为我意外进入了数据表中描述的低压降运行模式。  我猜这是反馈网络中器件值的问题。  在过去的电路中、该器件对我来说工作正常。

使用万用表、我不会在该开关的输入和输出之间短路... 但启用时、我读取的电压几乎相同。  这使我相信高侧 FET 卡在导通状态。  请提供有关此模式的更多信息。  不清楚这是自动的还是意外触发的。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    如果输出电压(由 FB 电压测量)低于0.8V FB 引脚目标值、则只需进入100%模式。

    因此、您需要使用示波器测量 Vin、Vout 和 FB、以查看错误。

    FB 网络中的某些部件(2个电阻器)可能短路/开路/安装错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    您是否能够解决此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还没有、我仍然对该部件有疑问。 看起来我看到了多个问题。  第一个问题是我没有获得输出电压(尽管输入电压良好、并且 EN =高电平)、这看起来是由于 SS 引脚为低电平。

    问题:软启动电容器是否需要泄漏电阻?  如果我迫切需要在该引脚上施加电压... 我应该输入一个电阻器吗?   如果该引脚电压不超过1.2V、我就会在水中死亡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    您是否有任何工作正常的电路板? 可能会导致焊接问题。

    您能否分享 SS 为低电平的电路板的原理图和波形?

    只需在 SS 引脚上放置一个电容。 充电电流仅为2.5uA、因此泄漏电流必须小于该值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:我认为我在网上找到了您的电子邮件-希望我们可以通过电子邮件进一步讨论-我无法在论坛上发布原理图。 再次感谢。 Chris H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然、如果可以的话。 否则、您可以单击我的姓名、然后单击进行"对话"以保持私密性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    根据我们的谈话、我认为我们同意这是由制造/装配问题引起的。 如果事实并非如此、或者如果您需要进一步支持、只需在此处回复或启动新主题。