This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/UCC28064:UCC28064 + UCC25630-3是否可以支持750W?

Guru**** 2595780 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694481/compiler-ucc28064-can-ucc28064-ucc25630-3-support-750w

器件型号:UCC28064
主题中讨论的其他器件: UCC28063UCC28070

工具/软件:TI C/C++编译器

RD 希望 UCC28064 + UCC25630-3可以支持750W、需要您确认我们的解决方案750W 可以正常工作。 还是其他建议?

需要符合 Intel 1.41规范“主电源2%负载效率> 70%”。

 

我们知道 UCC28063是交错式 CRM PFC、仅支持500~600W、还是我们应该建议使用 UCC28070交错式 CCM PFC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daphne 您好、
    UCC28070是满足750W 负载要求的最佳解决方案。
    此致
    John