This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62161:IC 和#39符合汽车标准(AEC-Q100)或不符合汽车标准

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62160, TPS62161, TPS61253A, TPS62293-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713728/tps62161-ic-s-are-compliance-with-automotive-standards-aec-q100-or-not

器件型号:TPS62161
主题中讨论的其他器件:TPS62160TPS61253ATPS62293-Q1

尊敬的 TI:

您能否确认这两个 IC 是否符合汽车标准。如果不符合、您可以建议汽车级的替代方案。我们需要使用3V3输入电源提供1.8V 固定输出。

在 TPS62160 IC 中、您能否解释为什么需要 VOS 和 FB 引脚来控制输出稳定性? 请在方框图中详细说明 VOS 直接和补偿控制以及 FB 引脚功能(第07/35页)。

谢谢、

Dayanand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dayanand:

    欢迎来到论坛。 您找到的2个器件将满足您的规格、但它们不符合汽车标准。 通过汽车认证的器件在器件型号末尾通常具有-Q1。 目前、TPS62160已通过汽车认证、但不适用于 TPS62161。

    如果您搜索符合汽车标准的3.3V 至1.8V 转换降压转换器、您甚至可以找到更适合您要求的器件。

    在 TPS62160的产品文件夹中、有一个 应用手册链接  、该应用手册更详细地介绍了控制拓扑(DCS)的工作原理。

    此致、Juergen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Juergen:

    感谢您的回复。 我进行了搜索、但未找到所需的 IC。 需要1.8V 固定降压稳压器(不可编程)、电流大于800mA、支持汽车级。 如果有的话,请提出建议。

    您能否确认 TPS61253A 是否符合汽车级标准。在 TI 产品滤波器中、此组件低于汽车级、但在数据表中未提及汽车级。 如果不是、请告知我们该 IC 是否具有汽车版本。

    谢谢、此致、
    Dayanand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有找到 TPS61253A 的汽车版本、但这也不是降压稳压器。
    对于3.3V 输入和1.8V 0.8A 固定输出电压、我建议检查 TPS62293-Q1。