This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61181A:两个并联关闭半秒后再加热

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61181A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686214/tps61181a-two-in-parallel-turn-off-after-half-a-second-then-heat-up

器件型号:TPS61181A

您好!

我尝试使用两 个 TPS61181A 来驱动一个 LP097QX1显示屏。 (12个灯串)

LED-阳 极1和2可能连接到显示单元中。

我所面临的问题是、在关闭之前、照明工作大约1/2到1秒。
关闭后、两个装置会快速升温。

这在 Powercycling the Device 以及 Disabling 时发生、然后使用 EN 引脚重新启用它们。

有人能向我解释一下为什么会发生这种情况以及如何解决这种情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果未插入显示屏电缆、则不会发生这种情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Felix、
    我们不建议像这样一起使用两个芯片、因为这两个单元正在尝试控制相同的输出电压。
    您说"关闭前照明工作约1/2到1秒"、器件是否通过 EN 关断? 还是输入电压? 或者器件因故障情况而关闭?
    显示屏电缆是指什么? 它连接 LED?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我无法测量故障引脚的输出。

    EN 保持高电平、因此我只能假设 IC 关闭 LED 的另一个原因。
    如果输入电压由于消耗的电流过大而下降、会出现什么情况?

    在这种情况下、显示屏电缆连接 LED 线路以及视频信号的数据连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    去焊 L1后、器件在不关断的情况下运行。
    编辑:但是、一半的背光灯串不会亮起、这让我相信、正如数据表所建议的那样、阳极是分开的。

    即使 有效禁用了一个 TPS61181A、有源器件也会随着时间的推移而受到触摸的影响、从而导致我相信会涉及热管理问题。
    但是、我认为这不是问题的根源、因为当两个 IC 都在运行时、它们会变得足够热、以至于在几秒钟内就会使电路板上剩余的小磁通量汽化。

    我怀疑任何尺寸的研磨平面都能在如此短的时间内吸收这么多热量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Felix、
    芯片上的功率损耗主要来自电源电流*Vdd、MOSFET 功率损耗和电流阱功率损耗。 如果您可以估算芯片上的功率损耗并使用数据表中的热指标表、则可以得到芯片的温度上升。