This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54821:从 CLK 模式切换回 RT 模式-现象说明-内部频率降至100kHz

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713949/tps54821-switching-from-clk-mode-back-to-rt-mode---phenomena-clarification---internal-freq-drops-to-100khz

器件型号:TPS54821

是否有人可以在 TPS54821上介绍一下这种现象?

 您的数据表声明:

 “在同时需要 RT 模式和 CLK 模式的应用中,可以如图21所示配置器件。 在外部时钟出现之前、器件在 RT 模式下工作、开关频率由 RT 电阻器设置。 当外部时钟出现时、CLK 模式取代 RT 模式。 当 SYNC 引脚首次被拉至 RT/CLK 高阈值(2V)以上时、器件从 RT 模式切换到 CLK 模式、并且当 PLL 开始锁定到外部时钟的频率时、RT/CLK 引脚变为高阻抗。 不建议从 CLK 模式切换回 RT 模式,因为在返回 RT 电阻设置的开关频率之前,内部开关频率首先下降至100kHz。”

为什么不建议这样做? 器件是否超出稳压范围? 这需要多少个时钟周期才能再次变得一致?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、器件将超出稳压范围。 Vout 会响一段时间。 时间取决于输入电压、输出电压、输出电流。
    控制逻辑如下所示:
    删除了 CLK、器件将在100kHz 频率下首先工作几百 us。 在此期间、Vout 下降。 然后、该器件以 RT 设置的开关频率工作。 器件发现 Vout 过低、它将增加占空比 Vout 过冲。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neal-

    是否有引脚替换 IC 的引脚未表现出这种行为?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    恐怕不是 当 CLK 停止时、IC 不知道是要更改为 RT 模式还是要降低 CLK 频率。 因此、IC 将在一段时间内保持最低频率、从而导致输出电压下降。 我是否可以知道应用是什么以及您为什么需要此功能?