This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61195:有关 DPST 模式/PWM 的问题

Guru**** 2605885 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694478/tps61195-questions-for-dpst-mode-pwm

器件型号:TPS61195

大家好、团队、

我们对 TPS61195有疑问。

1) 1)我们想知道"DPST 模式"的含义

是否可以从 SMBus 更改 PWM 调光的峰值电流值? (您能否同时控制占空比和峰值电流值?) 或者、使用来自 PWM 输入引脚的 SMBus 设置占空比和 PWM 信号占空比的乘积值进行无延迟 PWM 调光吗?

在数据表中的调光操作说明中、被称为 DPST 模式的设置写入 SMBus 地址0x01的位[2:1]、但对此没有详细说明。



2) 2)对于表4中的直接 PWM 方法、建议在100Hz <PWM frequency <200 Hz. 下使用0.5%的最小值 当客户设置的占空比更小时、我们应该如何考虑绝对下限?

客户不关心 LED 发光质量等问题。 我们需要知道致命下限的标准、例如此 IC 无法运行 PWM。

此致、

Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    对于 DPST 模式、我不熟悉应用程序、我稍后会回复您。
    对于 PWM 调光最小占空比、我将与设计人员联系并在稍后回复您。 实际上、0.5%已经非常小、客户想要哪一个级别?