This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576:LM2576输入电流

Guru**** 2924480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708557/lm2576-lm2576-input-current

器件型号:LM2576

尊敬的雇主:

我使用 LM2576S-5.0/NOPB 将24V 转换为5V。

开关的输出电流为3A、但最大输入电流容量是多少?

在我的情况下、输入电流将为24V@5A、是否会造成任何损坏?

此致、

MIT Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MIT Shah、

    3A_OUT 下的5V_OUT 可能消耗的电流不超过780mA_IN、除非效率非常差。

    3A_OUT 处的5V_OUT 将为您提供15W_OUT。
    在15W_IN 下为24V_IN 将获得625mA_IN (假设效率为100%)。 由于效率为~80%、这将是~780mA_IN。

    我们不指定输入电流、因为您可以使用 VIN、VOUT、IOUT 和效率来计算输入电流。

    5A_IN 时、24V_IN 将为120W_IN。 如果您有120W_IN 和15W_OUT、这意味着电路板中的105W 作为热量耗散、这在正常运行中不会发生。 如果您具有24V_IN、5V_OUT 和3A_OUT、则电路板如果正常运行、将自动消耗适当数量的输入电流(~780mA)。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你