This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55010:TPS55010

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708074/tps55010-tps55010

器件型号:TPS55010
主题中讨论的其他器件: PMP4440

您好、Anthony、

您是否有 Anu 更新?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chin、
    Anthony 正在度假。 您正在寻找什么更新? 原始线程已关闭、并显示已应答。 如果您需要有关变压器的其他信息、则需要联系变压器供应商。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢 您的回复。

    两天前、我发布了另一个有关输出电压的问题、但它似乎与该线程没有链接。

    下面是我们之前讨论过的、我需要 Anthony 帮助的问题。

    谢谢!

    您好、Anthony、

    我们测试了在输出端添加一个3K 欧姆电阻器(请参阅随附的 R658原理图)、正如我们之前讨论过的那样、将电压保持在大约5.5V。

    但当输出端无负载时、输出电压仍保持在6.5V、电阻为3K 欧姆。

    添加33欧姆电阻器时、输出将降低至5V。

    但33欧姆电阻消耗的功率太大、TPS55010.pdf 这不是解决方案。

    您对如何降低电压有什么想法吗?

    谢谢!

    e2e.ti.com/.../2705.TPS55010.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chin、
    尝试200欧姆。 它将使您通过线路调节曲线最陡的部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    当在输出负载上增加200欧姆时、电压从6.7伏变为6.4伏。

    正如我提到的,如果我在输出负载上增加33欧姆,输出电压将从6.7伏变为5伏(我们想要的)。

    但33欧姆 的功耗 非常高 、这不是解决方案。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    是否有讨论的最新情况?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chin、

    您可以看到如下所示的负载特性。

    您将需要根据需要偏置您的负载电流。  如果功耗过大、您可能需要考虑使用 LDO 后置稳压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    是的、我还可以看到您提供的 ciurve 图片。

    但我的问题是、为什么我在输出负载上添加200欧姆的电阻器、而测量电压为6.4V?

     在200Ω 负载上添加200Ω μ A 时、负载电流为0.032A (6.5V/μ s) 、根据您提供的曲线、 我的测量值的电压应为5.1V、而不是6.4V。

    谢谢

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chin、

    我需要查看您的实际电路的负载调节曲线。 可以提供吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    请参阅我们电路负载曲线的附件。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chin、

    可以使用连接到 VSENSE 的电阻分压器来降低输出电压。

    不过、我很惊讶您的性能与 PMP4440有很大不同。 变压器和电阻分压器是相同的。 肖特基二极管是类似的。 我看到的主要区别是 FSW。 您能否检查将 FSW 调整为与 PMP4440相同是否有任何效果?

    此致、
    Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仔细看一下、我可能已经注意到了这个问题。 变压器未以正确的极性连接。 如果点位于初级侧的 PH 引脚上、则需要将点连接到次级侧的 GND。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、
    我更正了变压器的右极性、负载正常。
    谢谢!