This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019A:需要了解 UCC28019A 波特图性能

Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28019A, UC3854

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694394/ucc28019a-need-to-know-the-ucc28019a-bode-plot-performance

器件型号:UCC28019A
主题中讨论的其他器件: UC3854

您好、专家、

UCC28019A EVM 执行了图16所示的波特图性能。

客户希望了解如何测量此值。

请参阅详细的用户指南或申请人说明。

此致、

黎家祥

 

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric.Lai@ti.com    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../06.pdf

    您好 Eric、

    EVM 上有一个49.9欧姆电阻器(R10)与输出电压上的反馈分压器串联。

    频率响应分析器的输出跨 R10连接、使用频率可变的小交流电压将干扰信号注入反馈路径。 这就是传输函数的测量方式。

    有关如何使用 UC3854 CCM PFC 控制器完成此操作的详细信息、请参阅随附的文章。

    使用的设备是 V启用 频率响应分析器。

    此致

    John