This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585:需要具有5A 输出的替代组件、而不是使用 TLV62585 (3A)

Guru**** 2609165 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62585, TPS62480, TPS62180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692215/tlv62585-need-an-alternative-component-with-5a-output-instead-of-using-tlv62585-3a

器件型号:TLV62585
主题中讨论的其他器件: TPS62480TPS62180

您好!

我需要一个具有5A 输出的替代组件、而不是使用 TLV62585 3A 开关稳压器。

我需要输出 Vin、因为它用于电源定序。

我的要求是具有5A 输出的可调节直流/直流开关 LDO 稳压器。 使用独立 IC 时、输入电压应为5.3V 或6V、输出电压应为5V、3.3V、1.5V 和1.2V。

请向我推荐一种替代方案、而不是使用3A TLV62585

谢谢

此致

Ashan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashan、

    目前、我们有 TPS62180和 TPS62480等可提供高达6A 电流的双相器件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrina、

    非常感谢您的建议。
    我想问您另一个问题。

    TPS62480中 EN 引脚的电压范围是多少?
    这意味着什么是逻辑高电压范围?什么是逻辑低电压范围?

    我可以提供3.3V 电压来启用稳压器吗?

    谢谢
    此致
    Ashan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如数据表中所述、电压应高于1.2V、以确保器件已启用。

    是的、由于此转换器的最大输入电压为5.5V、因此它可以获得3.3V 的输入电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrina、

    很抱歉、我对您的答案不是很清楚。

    之前我问过 TPS62480、但我改变主意、使用 TPS62180进行设计

    我指的是 TPS62180。

    因此、我假设使用3.3V 输出的电源定序、如图像附件所示。

    是否可以按照上面所示的方式执行电源定序?

    此致

    Ashan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您查看数据表、则该器件具有 SS/TR 引脚、可实现所需的精确目标:电源定序。
    我建议首先查看此器件的数据表以及以下应用手册: www.ti.com/.../slva470a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrina、

    我不会使用软启动、但需要使用电源定序。

    首先、我需要启用3.3V、然后我需要启用使用3.3V 的其他稳压器。

    那么、这种方法是可以的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashan、

    是的、此方法适用于电源定序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sabrina、

    非常感谢您的回答!!!

    谢谢
    此致
    Ashan