This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92661-Q1:闪存问题

Guru**** 2573855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693767/tps92661-q1-flash-issue

器件型号:TPS92661-Q1

您好、先生、

使用 TPS92661时遇到问题,情况如下所示:

原理图如下所示,当使用2个 LED 作为串联连接时,不会出现通信接口(读写数据)等问题,但当2个 LED 上的 LED 闪烁时,LED 将闪烁。 我们不知道原因、需要您的帮助  

LED 的功率来自电源、设置为24V 100mA  

 

1)。 目标是驱动器8 LED (引脚 LED12 (+)-LED4 (GND)、另一个引脚按 数据表连接到 GND  

2).CLK 频率 波特率= 19200bps 时= 307kHz

3).TPS92661 EN 设置为高电平

4)、检查 PWR 位= 1

5).WRITE PCKDIV = 0x00

6).LEDON (addr 00h-0Eh)=1

7).LEDOFF (addr 20h-2Eh)= 1023

8).ENON (addr B0h-B1h)= FFh

8).ENOFF (addr B2h-B3h)= FFh

9)。检查诊断寄存器。 好的

10).PWM 频率 = 150Hz (DPWR2[2:0] 0b000、DDEC[1:0] 0b00)

11)。 电荷泵盖:0.1 μ F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您说的是电源是指用于恒定电压输出和电流限制设置的实验室电源吗? 如果这是实验室电源、则输出电容可能过高、将无法工作。 TPS92661需要在输出端具有极小或无电容的电流源、因为 TPS92661正在非常快速地更改电流源电压。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是对的、我要求我的客户在电源和输出之间添加一个串联的电阻器作为限流电阻器。 问题已解决。