This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:二极管仿真模式

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694102/lm5116-diode-emulation-mode

器件型号:LM5116

 二极管仿真模式是如何工作的?

什么是完全同步操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    低侧 FET 的二极管仿真意味着 FET 在其电流达到零时关闭。 通过感应 SW 引脚上的电压何时达到-6mV 可实现这一点。 有关 SW 过零阈值规格、请参阅数据表 EC 表(第7页)。

    完全同步运行是指连续导通模式(CCM)、也称为强制 PWM (FPWM)模式、其中禁用了二极管仿真、并且两个正负电流都可以流入低侧 FET 和电感器。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Tim
    感谢您的回复。数据表第17页中还有一个问题(图30 RDS (on)电流感测、不带二极管
    仿真)。 这是否意味着、如果没有感应电阻器(Rs)无法实现 DEM?