This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3549:标准延迟和 LED 电流波形

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710840/lm3549-delay-at-stanby-and-led-current-waveform

器件型号:LM3549

你(们)好

我的客户有疑问。

1、从开启 LM3549电源到进入待机状态需要多长时间?

LM3549的电流波形是什么?
PWM 波形? 直流电流波形?
如果您告诉我调光方法有何不同。

最恰当的考虑

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kishi-San、
    我现在看这件事,稍后会答覆你。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kishi-San、
    对于您的问题、
    我们没有这些数据,但从 EVM 工作台上的测试中可以看到几毫秒
    2.在 LM3549中、只有一个 LED 同时亮起、并且只有电流是可调的。 这意味着 R/G/B 依次打开、调光通过在打开时调整每个电流来完成。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Caryss

    感谢您的回复和确认。

    我了解到电流波形将是直流波形。
    如果将每个 EN 端子用于 PWM 波形、是否可能?

    最恰当的考虑
    T Kishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kishi-San、
    即使您在 EN 引脚上放置 PWM 信号、它也会转换为电流电平、因此仅应用电流幅度。