This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:EPROM 编程和电感器选择

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711609/lp8556-eprom-programming-and-inductor-selection

器件型号:LP8556

您好!

我有几个问题需要帮助回答。

1.对于大于2500的订单、TI 能否在 LP8556上对 EPROM 进行预编程? 如果可能、需要提供哪些信息?

2. LP8556建议使用哪些电感器器件型号? 评估板中使用的评估板不适合我们。 具体而言、我们希望了解此器件所使用的最佳核心材料。

感谢您的帮助、

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、
    LP8556支持 I2C 接口、您可以通过 I2C 对其进行编程、
    电感器根据实际应用进行选择、包括电气要求和机械要求。 这里有很多不错的电感器选择,比如 Wurth,TDK…
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Caryss、

    感谢您的回复

    我知道该器件是 I2C、但我们希望避免对每个器件进行编程、并避免使用 I2C 作为控制手段。 我们希望在独立运行中使用该器件、并且需要为此对 EPROM 进行编程。 您知道工厂是否可以对 EPROMS 进行编程吗? 评估板建议必须向 VLDO 施加6V 电压才能向 EPROM 写入数据、这会使我们的设计复杂化。

    就电感器而言、我只是问过对于此器件(复合材料、金属粉末等)的低电流负载< 100mA 的推荐磁芯类型、该磁芯类型的损耗更小。

    谢谢、

    Tony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、
    数据表中显示了我们所有预编程的 EPROM 版本。
    对于电感撕裂、通常使用金属粉末。