This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478QMMX/NOPB 电源故障帮助

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692981/lm3478qmmx-nopb-power-supply-failure-help

LM3478QMMX/NOPB

我看到我的电路出现了很多故障、似乎看不到我的错误!  如果专家可以查看是否有问题、我们将不胜感激!  有关该电路的一些详细信息:

VIN 为24V 或12V、但大部分为24V。  输出为12V。 负载为 SBC、最大值为~14W  因此、启动时仅消耗一安培左右的电流。 通常约为400mA。  Q6似乎在我的原理图中一直熔断、这是来自开关 DR 引脚的 FET。  我出了什么问题?  请帮助。  谢谢!  电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电路连接断开。 您可以重新连接吗?